This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235的最大 VOL 大于所需值。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ISO7221M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523980/ads1235-maximum-vol-of-ads1235-is-greater-than-required

器件型号:ADS1235
主题: ISO7221M 中讨论的其他器件

工具/软件:

ADS1235的最大 VOL = 5.25V x 0.2 = 1.05V、请参阅数据表中的"6.5电气特性"部分

考虑最大工作电压。

因为我们将 ADS1235与 ISO7221 IC 连接到 VIL (最大值) 0.8V。

工作原理或实际的 ADS1235 VOL 最大 电压小于数据表中指定的值吗?

Kinldy 帮助解决相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramdas,

    正确、使用 Iso7221 A、B 和 C 版本在5V 电压下运行 ADS1235数字电源时、要求不匹配。  如果您在3.3V 下运行 ADS1235、则 IO 电平将兼容。  否则请使用 ISO7221M 版本、该版本具有与 ADS1235和 DVDD=5V 兼容的更宽阈值电平。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用