This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:ADS8361数据位移位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522897/ads8361-ads8361-data-bit-shift

器件型号:ADS8361

工具/软件:

尊敬的专家

ADS8361数据位移位、您可以提供一些建议吗?

以下是测试的波形图、ID 位中的数据明显不正确。

波形错误

正确的波形

总线波形错误

正确的总线波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    我可以看到波形之间存在差异、每个对中的一个看起来确实是关闭的、但您能否详细介绍一下比较情况以及发生这种情况的时间? 它们之间是否存在模式配置差异? 这是同一器件还是两个不同的器件? 不同的时钟速度?

    图像非常模糊、很难看到任何时序信息、您是否能够共享一些更清晰的其他图像、或共享有关信号速度的信息以及哪些通道是哪些引脚?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Yolanda

    下面的波形就足够好了?


    以上是同一组数据。 正常数据位 CH1 CHB 为1 1、但异常数据位 CH1 CHB 为1 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gabriel、  

    是的、它更清晰一点、但您能为我确认时钟速度吗?  

    工作总线图片和非工作总线图片之间的时钟速度是否存在差异?  

    工作总线图片的设置是什么样子的? "不工作的总线"图片的设置是什么样子的? 它们是同一器件吗?

    器件的配置是什么?  什么是 M0? 什么是 M1?

    您能分享这个系统的原理图吗?

    此致、  

    Yolanda