This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9117:功耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524102/ads9117-power-consumption

部件号:ADS9117

工具/软件:

您好团队:

我的客户在计算 ADS9117的总功耗时感到困惑。

数据表的第一页写明 ADS9117为59mW。

但是、在第9页上、ADS9117的典型电流消耗为10mA (AVDD_5V)和37.5mA (VDD_1V8)

因此、功耗为5* 10mA typ+1.8V* 37.5mA typ= 117.5mW

此外、图6-15和6-16显示  ADS9117的电流消耗为 20mA (AVDD_5V) 50mA (VDD_1V8)。
它超过了 EC 表中的最大电流消耗...
那么计算出的总功耗就是 190mW……

ADS9117的正确电流和功耗是多少?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、科威特圣  

    可在电气特性表的"电源"部分计算出 ADS9117正确的电流和功耗(117.5mW)。  

    该器件属于双通道 ADC 较大系列器件、特性部分的值通常显示 为"/ch"、因此很遗憾忽略了为单通道更新此值以及更新图6-15和图16中的图表。  

    感谢您提请我们注意这一点、我们将在下一个数据表版本中对其进行更新。  

    此致、  

    Yolanda