This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:关于单端应用的 RC 滤波器

Guru**** 2910140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524380/ads1015-regarding-rc-filter-for-single-ended-application

器件型号:ADS1015

工具/软件:

你好、团队  

我们以单端配置将压力和泄漏传感器连接到 ADS1015。 示例的9.2.2.6中  

 针对差分输入提供了计算方法。 我们应该如何计算单端输入?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于单端输入配置、可以使用简单的 RC 低通滤波器。 这将是数据表中提供的图表中的 R5和 C_CM1、可以移除 R6、C_CM2和 C_DIFF。 截止频率仍将按1/(2*PI*R*C)设置。  

    此致、
    Joel