This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953电源时序要求

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524199/ads7953-ads7953-power-sequencing-requirements

器件型号:ADS7953

工具/软件:

您好!

我无法 在数据表中找到 ADS7953的任何明确的上电或断电时序要求。 "建议运行条件"指定+VBD 应小于+VA、但绝对最大额定值未指定+VBD 和+VA 之间的任何相关性。 在+VA 通电之前打开+VBD 是否安全?

供参考- 在我们的应用中:
  +VBD 为1.8V、先上电
 +VA 为3.3V、并在+VBD 之后的5ms 内上电
 VREF 为2.048V、将 与 +VA 同时上电


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、  

    此器件没有上电序列要求。 模拟电源和数字电源可以按任何顺序启动。

    此致、
    Joel