This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:Cat ads7952's 值返回最后一个通道's 值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952, ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521250/ads7952-cat-ads7952-s-value-return-last-channl-s-value

器件型号:ADS7952
Thread 中讨论的其他部分: ADS7950

工具/软件:

当 我 使用  ads7952、 在 shell、我 写 这样 :

CAT IN_voltage1_raw
CAT IN_voltage2_raw
Cat IN_voltage3_RAW
CAT IN_voltage4_RAW

有时,  我 发现 当 我 cat    in_voltage3_raw 时, 它 返回最后一个   in_voltage2_raw 的 值

  使用代码   

if (chan->address != TI_ADS7950_extract (ret、12、4))
return -EIO;

  TI_ADS7950_EXTRACT (ret、12、4)   返回 最后一个  in_voltage2_raw 的 值、而不是 电流的  cat in_voltage3_raw 的值;

内核 版本 为 6.1.80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Zhe:

    您似乎在使用 内核提供的 ti-ads7950.c Linux 驱动程序。 遗憾的是、由于这不是 TI 开发的第一方软件、因此我们无法对其功能提供支持。 我建议联系驱动程序的原始开发人员。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       ‘s 如何获得 ADS-7950 μ F 值?    您能告诉 我代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Zhe:

    我们在 GitHub 上提供了示例代码、希望这些代码可供您使用。

    https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads7953

    此致、
    Joel