This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416-08EVM:DAC81416-08EVM 工程文件申请

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416-08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524788/dac81416-08evm-request-for-dac81416-08evm-altium-project-files

器件型号:DAC81416-08EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对的表现印象深刻 DAC81416-08EVM 并决定在即将开展的项目中使用这款 DAC。

若要更深入地了解 EVM 中使用的硬件设计、请访问 Altium 工程文件 供参考。

感谢您的支持。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:
     
    请参阅用户指南部分  4.1原理图 和  4.2 布局。
    如果需要、我可以提供更多帮助。

     
    谢谢、
    Sanjay