This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:关于 ADS4249的技术咨询

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518500/ads4249-technical-inquiry-about-ads4249

器件型号:ADS4249
主题: LMH6554中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

    我们使用 LMH6554驱动 ADC、如图1所示、ADC 为 ADS4249。LMH6554将10 MHz(1V VPP)单端信号转换为差分信号并输出到 ADS4249。ADS4249的采样频率为250 MHz。当我们使用示波器测量 B 点的波形时、我们观察到250 MHz 高频信号叠加在10 MHz 输出上、测量信号为图2点。 未观察到这种现象。当22nH 电感器替换为0欧姆电阻器时、这种现象也会消失。250 MHz 高频信号似乎与 ADC 采样和22nH 电感器有关。请帮助我们分析 ADC 采样为何会干扰测量的信号。

                               图1.

                                     图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 采用开关电容器设计、ADC 的模拟输入引脚直接连接到内部采样开关。

    在示波器上看到的是 ADC 采样电容器打开和闭合的电荷注入。 这也称为反冲。

    ADC 的反冲会及时稳定以获取有效采样。

    如果您想了解更多信息、请参阅这篇文章。 阅读1-3页。

    此致、

    Rob

    www.analogue.com/.../an-742.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      由于存在差分输入、反冲不会影响 ADC 采样精度。是否正确?

      回归线

      Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

      VCM (ADS4249 PIN23)的典型输出电压值为0.95V、但 PCB 板上的 VCM 输出电压为0.978v。该0.978v 电压是否正常?VCM 的输出电压范围是多少?VCM 的实际输出电压(0.978V)与其理论值(0.95V)之间的差异是否会影响 ADC 测量结果?

    回归线

    Aaron

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我们使用 ADS4249获取信号、并且在配置寄存器的过程中遇到一些问题。

    1:ADC 配置为高性能模式、高频模式和高速模式(使用以下寄存器设置:将03h 写入寄存器03h、将01h 写入寄存器4Ah、将01h 写入寄存器58h、将40h 写入寄存器02h、将18h 写入寄存器 D5h、将0Ch 写入寄存器 D7h、将20h 写入寄存器 DBh)。 我们测得 VCM 的电压为0.903V (不是预期的0.87V)。 在施加0.5V VPP (±0.25V)正弦波输入时、ADC 输出最大值为2095、ADC 输出最小值为-1945。

    2:我们通过将2Ch 写入寄存器 CFh 并将20h 写入寄存器3Dh 来尝试进行偏移校正。 9秒后、ACH 被写入寄存器 CFH。
    测得的 Vcm 保持在0.903V (不是预期的0.87V)。在0.5V VPP (±0.25V) 正弦波输入下 、最大值 ADC 输出为2095、最小值 ADC 输出为-1945。

    3:我们尝试通过将 C0h 写入寄存器25h、将 C0h 写入寄存器2Bh 来修改通道增益。在应用±0.25V 正弦波输入时、在 ADC 输出值中未检测到可观察到的变化。

    4:我们尝试通过将80h 写入寄存器 BFH 和80h 写入寄存器 C1h 来调整偏移基座。施加±0.25V 正弦波输入后、ADC 输出值中未观察到可测量的变化。

    请协助我们分析以下问题:

    1:在配置的模式下、VCM 的电压应为0.87V。 为什么电路上的测量值为0.903V?

    2:对于±0.25V 输入、预期输出应为±2000。 为什么我们观察到较大的正值(+2085)和较小的负值(-1945 )?偏移校正功能不应该将范围从2095/-1945调整到±2000吗? 为什么它是无效的?

    3:设置6dB 增益后、满标量程应变为1Vpp。 但是、实验结果显示对 ±0.25V 正弦波输入没有影响。 增益调整是否仅修改输入电压限制范围?

    4:为什么调整偏移基座也无法影响捕获的输出值? 具体而言、当设置为中间码-32时、输出应恰好减少32个代码—为什么没有可观察到的变化?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    是的、更高的 VCM 会影响性能。 您能否测量离 ADC 模拟输入最近的两个模拟输入引脚上的直流电压?

    这两个电压是什么、它们应该相同。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好发送您的原理图、这样我可以先查看它们、并首先确保从这个角度来看一切看起来都很好。

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

       两天后我将为您提供原理图。明天和明天又是周末。我们通过1.8V 电源为 ADS4249供电。但我们使用2.5V I/O 通过 SDATA SCLK SDATA 和 RESET 与 ADS4249通信。2.5V I/O 是否会影响 VCM。

    回归线

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Aaron、准备好后发送原理图、我会看一下。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

      在 E2T 论坛中,我找不到添加附件的方法,所以我通过电子邮件发送了原理图(noreply-e2e@mail.ti.com),请检查电子邮件。

      谢谢

       Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我会向您发送一封电子邮件、您可以将其发送过来。

    我将关闭此帖子、我们可以通过电子邮件处理此问题。

    请留意我的电子邮件。

    谢谢、

    Rob