This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:ads4122由 FDA 驱动

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524063/ads4122-ads4122-drive-by-fda

部件号:ADS4122

工具/软件:

您好、

我 将单极信号(0-2V)插入 FDA (INP)以驱动 ADS4122。

ADC 的差分输入电压为2Vpp、VCM 为0.95V。

从数据表中:

模拟输入由基于开关电容器的差分采样保持架构组成。 减少
差分拓扑即使在高采样速率下具有高输入频率、也能实现非常好的交流性能。
INP 和 INM 引脚必须从外部偏置为0.95V 共模电压(在上可用)
VCM 引脚。 对于满标量程差分输入、每个输入 INP 和 INM 引脚必须在(VCM)之间对称摆动
+ 0.5V)和(VCM–0.5V)、产生2 VPP 差分输入摆幅。

我的问题是:  

我需要在 FDA 的 INN 输入端插入什么常数值?

该值是否为1V、即输入电压的一半?

在 TI 的应用指南中、我看到 VCM 的值为 输入电压的一半、因此它也插入 INN。  这种情况不是这样的!!

请 建议

此致

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    我可以帮您解决这个问题、请发送给您计划使用的放大器、并确认您要对放大器和 ADC 进行直流耦合。

    如果您有一个可以发送的原理图、那会更好。 我可以为您回顾一下。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    使用该配置可能更好。 请参阅下面的。

    您可以在 TI.com 上的以下位置使用 FDA 计算器:  

    www.ti.com/.../01.00.00.00

    此致、

    Rob