This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283温度传感器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520301/dac3283-dac3283-temperature-sensor

器件型号:DAC3283

工具/软件:

您好:

我们将在 DAC3283产品中使用这款 DAC

我们想知道何时以及如何生成此温度警报。 就像在我们的情况下,似乎我们经常得到这个警报安静。

此外、来自 DAC 的温度传感器读数是通道温度还是实际温度?

此致、

Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    温度传感器位于 DAC3283芯片本身上。 因此、它会测量片上温度。

    您可以从寄存器0x06读取温度数据。 请确保在温度读回期间遵循 SCLK 要求。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    DAC 何时生成温度警报? 使用在配置期间设置阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个重要问题是:根据数据表、该转换器的最高工作温度为+85°C。 但是、如果此 DAC 的读数为+85C、这是否意味着我们达到了最高工作温度、我们不能再更高。

    谢谢您、

    Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faridm、

    DAC3283本身仅提供温度传感器数据。 它不会生成温度传感器警报。 建议的自然通风温度范围为85°C。 传感器测量芯片温度。 如需更多信息、请访问以下参考资料。  

    www.ti.com/.../spra953

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的最高内核温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Faridm

    我还满足了 DAC 温度传感器的读取精度。 您是否解决了此问题?

    BRS

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faridm、

    对于 DAC3283器件、数据表中我们仅确定了自然通风条件下的额定工作温度范围为-40°C 至85°C。

    根据数据表、DAC3283最多消耗约1.4W 的功率。 根据 PsiJc、您最多应该会看到顶部外壳温度和结之间存在几度的差异。 (参考: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf)

    您需要注意的一点是 PCB 温度、您需要使用 PsiJb 来估算结温。

    请帮助对照温度传感器读数交叉检查这些参数、并提供建议。  

    谢谢你

    -康