This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:ADC12DL500外部时钟信号

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DL500, ADC12DL3200EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521303/adc12dl3200evm-adc12dl500-sysref-signal-on-external-clock

器件型号:ADC12DL3200EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DL500、LMK04828、 LMX2582

工具/软件:

我正在使用 ADC12DL3200EVM 设计作为参考、设计一个包含一个 ADC12DL500 ADC 芯片的 PCB、可与 AC701 FPGA 开发板配合使用。

我将从外部源提供 ADC 时钟、同时使用 AC701 FPGA 板的内部时钟结构。
因此、我认为不需要使用 LMK04828或 LMX2582时钟 IC。

但是、在时序图中、我看到 SYSREF 信号通常由 LMK04828提供。

我是否需要此 SYSREF 信号? 如果我想使用这个信号、我会有点困惑。

根据 ADC 数据表中的时序图、我计划使用的工作模式如下:
单通道或双通道:LDEMUX = 0或1、DES_EN = 0或1、LALGNED = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    您打算在电路板设计中总共使用一个 ADC 还是使用多个 ADC?

    如果只有一个 ADC、则无需使用 Sysref。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的 、我打算使用一个 ADC。

    感谢您的答复。