This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:增益误差 FSR 说明

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524866/ads8681-gain-error-fsr-clarification

器件型号:ADS8681

工具/软件:

您好:

我想澄清+/- 0.025% FSR 的增益误差规格。

让我们采取2个单独的情况

1.单极输入范围0V 至10.24V。

10.24V 输入时的增益误差为+/- 0.025%* 10.24V = 2.56mV。 我认为这很简单。

2.双极输入范围为-5.12V 至+5.12V。

5.12V 输入时的增益误差是否也是 +/- 0.025%* 10.24V (FSR)= 2.56mV?

谢谢、

Stanley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    两种情况下都是正确的、有一个图表(图6-30)可能也会帮助您。