This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:帮助解释原始 EDA 数据(大概是?) Google Pixel Watch 中的 AFE4500 3.

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524496/afe4405-help-interpreting-raw-eda-data-from-presumably-afe4500-in-google-pixel-watch-3

部件号:AFE4405
Thread 中讨论的其他器件:AFE4500

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用原始 EDA/GSR 数据源 Google Pixel Watch 3。 虽然我似乎无法准确了解传感器的说明、但传感器元数据表明德州仪器(TI)是供应商。

根据我的判断、AFE4500可能是此手表中使用的 TI 产品、不过我想请求您帮助、帮助您确定这里使用的元件。

此外、我想寻求有关如何解读原始传感器数据的指导。 我目前可以读取的样本包含16个值、其中后8个值似乎始终为零。 具体而言、我希望对以下内容进行澄清:

  • 原始 EDA 信号输出的格式和单位可能是什么?

  • TI 是否为使用此传感器的 EDA 采集提供任何示例数据或处理流水线?

非常感谢提供任何相关指导或应用手册。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonie、

    很遗憾、我们无法为客户的产品提供直接支持。 我建议与其他来源联系。

    此致、

    Payton