This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508-04EVM:DAC80508-04EVM

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508-04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524871/dac80508-04evm-dac80508-04evm

器件型号:DAC80508-04EVM

工具/软件:

大家好、我最近订购了 DAC80508-04EVM、并一直在使用 GUI 玩转。 它当前通过 microUSB 电缆从计算机直接连接到电路板。 但是、我突然失去连接、GUI 仍处于演示模式、拒绝与电路板连接。 我没有从 microUSB 获得任何电源,有人知道如何解决这个问题或谁联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果您没有从 USB 获得任何电源、则可能意味着 F1上的保险丝已熔断。 这是一个500mA 保险丝、用于保护 USB 端口不会消耗过多电流。 可以通过用新保险丝替换 F1保险丝或仅短接焊盘来解决此问题。

    谢谢、
    Erin