This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:不同 Vin_min 和压摆率下的线路瞬态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524142/lm25141-q1-line-transient-for-different-vin_min-and-slew-rate

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我是汽车一级团队的模拟 FAE。 下面是一个有关 EVM 板线路瞬态响应的问题:F=EVM 2.2MHz、Vout=5V、DEMB 模式。  在 I 测试瞬态响应时、我发现了一个有趣的现象:当 Vin 从12V 变为5V 再变为12V 时、当 Vin 下降 SR = 0.2V/ms 时、Vout 平稳下降至3.6V、但当 Vin 下降 SR = 10V/ms 时、Vout 突然下降到0V、然后恢复到3.6V。 当 Vin_MIN 从5V 增加到6V 时、Vout 压降会降低。  

我认为线路瞬态响应可能与 Vin_min 和 SR 建立了牢固的连接。 但是、为什么 SR = 10V/ms 时、Vout 会降至0V 并快速恢复到3.6V? 您能给我一些关于它的分析建议吗? 此外、如果您有一些关于线路瞬态的资料、请附上包含您的回复的链接。

您的回答对我非常重要。 非常感谢。

此致、

SIV MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    我已经为您的帖子分配了一位专家。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    你方面仍然没有答复,所以我给你一个答复,以防万一。 感谢你的帮助。

    BR、

    SIV.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    我已 于2006年9月在离线状态下向您分享了相关文档、 我们讨论了可能的解释。   之后您还有其他疑问吗?

    此致

    Arpita