This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06

Guru**** 2813925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525241/ads124s06-ads124s06

器件型号:ADS124S06

工具/软件:

您好、我们制作了一块电路板、电路板上有 n°3 06 PBSR、在差分模式下用作 n°5通道扫描、在最后一个通道 n°5 (AQDS n°3)上、我们在数据读取中随机发现一个"尖峰"。 我知道这是一个非常通用的描述、也许我们稍后会加以改进。 解决问题的手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco Palladino:

    您能否提供有关您正在执行的操作的更多信息、例如尖峰是什么样子、您正在测量什么、寄存器设置以及原理图等?

    信息越多越好

    -布莱恩