This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:复位以从 SEFI 恢复

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525377/ads1282-sp-reset-to-recover-from-sefi

部件号:ADS1282-SP

工具/软件:

您好:

辐射报告表明、ADC 在辐照下具有 SEFI、需要将其复位。

您是否使用复位引脚或串行通信链路(或两者)重置了它?

此致

Guillaume Bazin(电子工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我查看了所有可用数据和注释(9 年前开始)、找不到任何指定使用 SPI 总线或复位引脚对 ADC 进行复位的数据和注释。  然而、在 SEFI 测试期间、RESET 引脚已连接至系统控制器、因此 RESET 引脚很可能用于复位器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    SEE 测试的 SEFI 定义是什么? FPGA 如何检测 SEFI?

    此致

    Guillaume Bazin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    根据原始报告数据、配置寄存器似乎已复位。  这将导致报告的转换结果突然变化 (ADC 会突然从 AIN2(0.55V 输入)变为 AIN1 (2.05V))、需要复位器件并重新加载寄存器设置才能继续测试。

    此致、
    Keith