This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:调制器饱和

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525366/ads127l11-modulator-saturation

器件型号:ADS127L11

工具/软件:

您好、

ADC 复位后的第一个采样似乎始终会导致调制器饱和(STATUS 寄存器的 MOD_FLAG 位)。 所有其他样本均正常。 造成这种情况的原因是什么?

BR

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fredda、

    我检查了 EVM 复位后的第一个转换结果、并且 MOD_FLAG 位未置位、这是预期的正确操作。  

    唯一其他可能的解释是 ADC 输入电压超出满量程输入 10%或更高。  例如、如果输入放大器输出一直进入电源轨 (5V)、就会发生这种情况。  EVM 使用 2.5V 基准;强制输入为 5V(这处于 ADC 的绝对输入电压范围内、但超过满量程 2.5V 100%)会导致 MOD_FLAG 被设置。

    我将在复位期间使用示波器检查 ADC 输入、看看是否存在任何电压干扰。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入配置为:

    这将得出:

    • Vref = 2.5 - 0 = 2.5V
    • 动态 VIN 范围:–2.5V 至 2.5V  

    和:

    • VINMIN = 0V–2.5 =–2.5V
    • VINMAX = 5.2–2.5 = 2.7V

    因此、理论上、输入电压绝不会超过 满量程输入 8%以上。

    范围设置为 1x、并且 ADC 中的预充电缓冲器处于活动状态、因此  VAINP 和 VAINN 的绝对输入电压限制为:

    • 最小值:AVSS +0.1 = 0 + 0.1 = 100mV
    • 最大值:AVDD1 - 0.1 = 5.2 - 0.1 = 5.1V  

    但是、这可能不会对情况产生影响。

    我们刚刚开始调查这一点、因此我一定会使用示波器进行检查。

    谢谢。

    /F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fredda、

    如果 TIA 进入 5.2V 电源轨、您就在饱和边缘。  此外、如果基准不是低阻抗、则由于复位后 REFP 引脚上的负载立即发生变化、基准可能会出现稳定时间误差。  我还会在复位期间使用示波器检查基准。

    此致、
    Keith