This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:AL_PD、REFGND 引脚确认

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526010/ads8638-al_pd-refgnd-pin-confirmation

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: ADS8634

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 ADS8638 ADC、需要对以下问题进行澄清:

- 根据数据表 ADS8634 AL_PD 引脚具有内部弱上拉电阻、但对于 ADS8638 AL_PD 引脚、没有可用的此类信息是否意味着它没有任何内部上拉电阻?

-我们想将 AL_PD 引脚配置为输出引脚在这种情况下我们是否需要任何下拉电阻器 (10k ),前提是存在内部上拉电阻器或者我们应该将其保持悬空。

-我们 使用内部基准电压进行采样是否需要根据图 73 REFGND 引脚不直接连接到 AGND 连接 REFGND 引脚与 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiba:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS8638 中也存在同样的弱上拉。  无需在 AL-GPIO 引脚上设置任何下拉电阻即可将其用作警报输出、只需将其连接到控制器上的 PD 即可。  在所有用例中、REFGND 都需要连接到 AGND。