This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:请求资源以将 DAC39RF12 与 XCKU5P FPGA 集成

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, TSW14J58EVM, DAC39RF12, DAC39RF10EVM, DAC39RFS10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521528/dac39rf12-request-for-resources-to-integrate-dac39rf12-with-xcku5p-fpga

器件型号:DAC39RF12
Thread 中讨论的其他器件:TSW14J58EVMDAC39RF10EVMDAC39RFS10、DAC39RF10

工具/软件:

您好:

我目前正在努力将 DAC39RF12 集成到基于 Xilinx XCKU5P FPGA 的定制设计中。 对于初始评估、我们使用通过 TSW14J58EVM 连接的 DAC39RF10EVM(最初我们考虑了 DAC39RFS10、但后来决定继续使用 DAC39RF12)。

我已经获得 TI204C IP 内核、但为了确保正常运行并加快开发速度、我希望能提供以下其他资源:

  1. 通过 TSW14J58EVM 与 DAC 连接的示例代码。
  2. DAC39RF10 和 DAC39RF12 的驱动程序和初始化示例(我们使用 MicroBlaze 进行处理器侧控制)。
  3. DAC39RF10EVM 的设计文件(原理图和 PCB 布局、最好采用 Altium Designer 格式)。
  4. 任何其他文档、寄存器配置示例或 FPGA 集成技巧也会非常有用。

此外、您能否澄清 DAC39RF10 和 DAC39RF12 之间是否有显著的软件差异? 由于我们计划在最终产品中使用 DAC39RF12、因此最好为这两个型号提供参考材料。

如果您需要更多技术详细信息、敬请告知。我很乐意提供这些信息。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Evgeny、  

    目前、我们没有支持通过 FPGA 对 DAC EVM 进行编程的软件。 现在我们要做的就是通过控制它。 板上的 FTDI 芯片(这是 GUI 使用的)。 我可以提供一个 API、用于 GUI 开发以及运行自定义配置。  

    此 API 用 python 编写(以使其不可编译和移植)、但是 dac39rf1x.py 文件中的主 API fonud 非常平坦、应该可以轻松地移植到低级别语言(如 C++)、甚至可以移植到非面向对象的语言(如 C)。还有一些示例说明如何包含设备设置。  

    此致、  

    马特

    e2e.ti.com/.../dac39rf1x_5F00_top.zip