This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J59EVM:需要有关 TSW14J59REVB_DAC_64B66B_FIRMWARE.bit 的 RTL 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525684/tsw14j59evm-want-rtl-file-about-tsw14j59revb_dac_64b66b_firmware-bit

器件型号:TSW14J59EVM

工具/软件:

我目前正在使用 TSW14J59EVM 运行 DAC、特别侧重于其 DAC 功能。

在查看 TSW14J59EVM 的用户指南时、我注意到了标题为“5 下载固件“的部分、其中指出:

TSW14J59EVM 具有一个 XilinxRegisteredKintexRegisteredUltraScaleRegisteredXCKU5P 器件、如果未对板载 EEPROM 进行编程、该器件要求在每次下电上电运行时下载固件才能运行。 所需的固件文件是随软件包提供的特殊.bin 或.bit 格式的文件。 GUI 使用的文件位于以下目录中:C:\Program Files\GUI\High Texas Instruments Pro\14J59 Details\Firmware。“

我找到了.bit指定目录中的文件。 但是、为了更深入地了解这些.bit文件中实现的特定操作和逻辑、我需要访问 源文件(RTL、例如.v 或.vhd 文件) 。 这将使我能够彻底分析底层硬件描述。

您能告诉我如何获取 TSW14J59EVM 固件的这些 RTL 源文件吗? 我们非常希望提供任何指导或必要的程序(如 NDA 要求)。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 不提供 FPGA 工程的源代码。

    此致、

    Geoff