This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0820-N:Vref -/ADC+ Vref

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC0820-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524906/adc0820-n-vref--vref

部件号:ADC0820-N

工具/软件:

大家好!


我对 ADC0820-N 有一些问题

(1) 引脚 11 (Vref -) 和引脚 12 (Vref +) 之间有一个 1.9kΩ 内部电阻器。
   是否有任何文档展示该内部电阻器的精度? 例如、1.9kΩ±1%。

(2) 我想使用外部电阻器进行分压来设置 Vref 和 Vref +。 这种情况可以吗?
   这会影响内部电阻吗?

(3) 是否最好直接为 Vref 提供 LDO 或基准电源?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishiwata-San、

    1.我没有看到 1.9kΩ 电阻的显示位置。 您能否分享找到的图形或线条?

    2.由于 DAC 使用精密匹配的电阻器,它们将具有相同的压降,因此可以使用分压器在 Vref (+) 上提供电压。

    3、电压基准一般都是更干净的电源,但对于 8 位转换器, LDO 的噪声应足够低。 根据经验、LDO 噪声应至少比 ADC 的 LSB 大小低 10dB。 例如、如果 LSB 大小为 1mV、则 LDO 噪声应小于 1/sqrt (10) mV。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joel-San、


    感谢您的答复。

    当客户测量引脚 11 (Vref -) 和引脚 12 (Vref +) 之间的电阻时、发现它为 1.9kΩ。

    以下哪种更适合 Vref (+) 的电源:电阻分压器或 LDO?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    对延迟深表歉意。

    我懂了。 看起来是电阻梯的等效电阻。 电阻器网络匹配误差包含在数据表中的总体未调误差 (TUE) 规格中、但未直接指定这些误差。

    通过将电阻分压器直接连接到 Vref 引脚、可能会出现一个问题、那就是它会带来负载、因此您应该添加一个电压跟随器来缓冲电压。 您还需要考虑电阻器的容差。 也就是说、LDO 或精密基准可能会更准确。 不过、在 8 位精度下、这并不是太令人担忧。

    此致、
    Joel