This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:隔离式 4 –20mA 接收器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523555/amc1336-isolated-4-20ma-receiver

器件型号:AMC1336
Thread 中讨论的其他器件: AMC1305M25

工具/软件:

AMC1336 是否适合用于隔离式 4 –20mA 接收器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    我能否详细了解该应用程序以及客户是谁?  

    AMC1336 可用于隔离式 4 –20mA 接收器、但根据要求、也可以考虑使用其他器件。  AMC1336 是隔离式调制器、因此具有数字输出。 是否需要数字输出而非模拟输出? 其微控制器提供哪种类型的接口? 客户之前是否在所链接的原始问题中使用了 AMC1305M25?

    另一个考虑因素可能是 AMC1351。 这是一款输入范围为 0V 至 5V 的隔离式电压检测放大器。 它将有一个模拟输出、因此需要使用 ADC 再次将输出转换为数字信号。 通常、对于 4 个–20mA 接收器、我们可以看到转换为 1V 至 5V、这就是此器件输入范围可能合适的原因。  

    如果您可以提供更多背景信息、以便我提供进一步帮助、或者有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Eva