This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有关 ADC12DJ5200RF 单通道模式的其他问题

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526387/adc12dj5200rf-additional-questions-regarding-adc12dj5200rf-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们想提出几个有关在单通道模式下使用 ADC12DJ5200RF 的其他问题。

在之前的回答中、您提到 INB 相对于 INA 是未修整的、并且 INA 和 INB 之间的性能差异可能因单元而异。 在此基础上、我们想提出以下问题:

[问题 1]
我们计划在单通道模式下配置 ADC12DJ5200RF、测量 INA 和 INB 之间的性能差异、并相应地对 INB 进行修整。
以这种方式使用 INB 是否可行?
如果用户定义的修整是有效的方法、我们希望您能提供有关如何有效执行修整的任何指导。

[问题 2]
我们的一家客户过去曾使用其他 TI ADC 产品成功实现了用户定义的修整。
对于 ADC12DJ5200RF、除了修整 INB 之外、在单通道模式下使用 INB 时、是否还有其他需要注意的事项?

我们衷心感谢您的持续支持。

此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeongju:

    我们不建议使用问题 1、因为应用中使用的 ADC 数量会随着时间的推移而发生变化。 因此我们不支持该方法。

    我不知道基于您的问题 2 的任何其他考虑因素。

    此致、

    Rob