This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:ADS125H18EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H18, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526577/ads125h02evm-ads125h18evm

器件型号:ADS125H02EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1258、ADS125H18

工具/软件:

我最近购买了 ADS125H18EVM、但尝试连接 TI 提供的 ADS1x58 EVM GUI。

连接到硬件时遇到错误、下面是错误详细信息和附件中的相同屏幕截图。

帮助我尽快解决此问题。

不支持设备 (70001)

可能的原因:
1.此 GUI 不支持已连接的 EVM。
2. EVM EEPROM 可能不正确。

建议:
1.连接预期的 EVM 并重新连接硬件。
2.使用 EEPROM 加载器加载正确的 EVM EEPROM 内容。

呼叫链:
ADS1x58.lvlib:Main.vi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambati Jameelu:

    ADS1258 与 ADS125H18 不同、 您之前通过电子邮件收到的回复包含用于下载 ADS125H18EVM GUI 的链接

    -布莱恩