This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:ADC34RF52

Guru**** 2976220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526602/adc34rf52-adc34rf52

器件型号:ADC34RF52
Thread 中讨论的其他器件:ADC34RF55

工具/软件:

尊敬的团队:

我知道 ADC34RF55 的最大采样率为 3GSPS。 您能否确认此采样率是否适用于每个单独的信道、或者它是所有信道的共享采样率?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    所有通道都以相同的采样率运行。 要以最大 3GSPS 采样率运行 ADC34RF55、由于旁路模式下超过最大输出串行器/解串器速率、必须实现某种抽取。 为了在 DDC 旁路模式下作为四通道 ADC 运行、14/16 位(1x/2x 平均值)运行时的最大采样率为 1.3GSPS、而 12 位运行时的最大采样率为 1.5GSPS。

    谢谢