This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:申请 LM3671MFX-3.3/NOPB 的更高精度替代产品

Guru**** 2892890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526450/lm3671-request-for-higher-accuracy-alternative-to-lm3671mfx-3-3-nopb

器件型号:LM3671

工具/软件:

您好、

我们目前在新设计中使用 LM3671MFX-3.3/NOPB。 然而、根据系统要求、我们现在正在寻找输出电压精度更高(±2%或更高)的替代器件。 您能否推荐符合以下条件的合适替换产品?

  • 固定 3.3V 输出

  • 输出电流:600mA 附近

  • 开关频率:约为 1MHz

  • 封装:与 LM3671MFX-3.3/NOPB (SOT-23-5) 相同或引脚兼容

  • 注意:如果 LDO 稳压器满足上述要求、也可以接受

由于 PCB 已经制作完成、封装和引脚兼容性至关重要。
感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢使用 E2E。

    我们没有引脚兼容的备选器件。

    如果您决定进行重新设计 、TPS6282533DMQ 将是一款固定的 3.3V 器件、可提供高达 2A 的输出电流、并采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装。

    如果还可以使用单个电阻器设置输出电压 、则 TPS62808 或 TPS628438 将是合适的 0.6A 器件。

    此致、

    Andreas。