This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:查找可以配置输入/输出电路的器件

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526666/dac8760-finding-the-part-that-can-configurable-input-output-circuit

器件型号:DAC8760

工具/软件:

尊敬的 TI 支持人员:

我发现器件具有 4 种可配置模式

    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出

我发现 ADA 有  AD74412R、但由于技术支持效果更好、我更喜欢 TI 器件。

您能不能给我一些建议? 我的项目中使用 ESP32。

谢谢您、
Long Le Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以通过您的电子邮件联系您吗? 我想我们可以离线。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的电子邮件:Long.nguyenle@vetek.vn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们将向您发送一封电子邮件。

    Joseph Wu