This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:AVDD 电源设计

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526926/ads8688-avdd-power-supply-design

器件型号:ADS8688
TPS62933

工具/软件:

您好、

我正在为当前工程使用 ADS8688 ADC。 当前的设计计划是为 AVDD 和 DVDD 引脚提供+5V 和+3.3V 开关稳压器(所用的稳压器为 TI 的 TPS62933)。 仅添加去耦电容器是否足以为电源引脚生成安静的输出电压? 或者是否有必要在每个电源引脚附近添加铁氧体磁珠? ADC 的 PSRR 是否足以抑制稳压器的开关噪声? 由于精度对于此工程至关重要、您能否请建议为该特定 ADC 进行正确的电源设计?

此致、

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我尚未将 TPS62933 转换器与 ADS8688 一起使用、因此没有任何关于 ADC 精度的数据可共享。  不过、如果您查看 ADS8688 数据表的第 9.2.2 节、我们提供了一种使用 TPS71501 为 ADC 供电的建议电源方案、精度结果 如表 18 和图 98 所示。