This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:用作 3 电平推送器时的电源引脚

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527084/tx7516-supply-pins-when-using-as-3-level-puser

器件型号:TX7516

工具/软件:

您好:

我的客户有一个有关 TX7516 的问题。
将其用作 3 级脉冲发生器时、是否可以保持悬空不必要的电源引脚(使用 A 组时、AVDDP_HV_B 和 AVDDM_HV_B 是这些引脚。 当使用 B 组时、 AVDDP_HV_A 和 AVDDM_HV_A 是引脚)?

如果需要任何特殊的终止、请告知我。

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    使用 B 组时、A 侧必须连接电源、并且该电源应大于或等于 B 侧电源(这是强制性要求)。 当使用 A 组时、 与 A 和 B 组都短路的情况相比、悬空 B 侧电源将导致输出端的寄生电容更高、从而导致功耗更高。

    考虑到上述情况、在这种情况下、我们的建议是将 A 和 B 电源短路、适用于 3 电平应用。

    谢谢。此致

    Savyan