This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 的抽取滤波器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527543/adc12dj5200rf-decimation-filters-of-the-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

给 TI 支持团队、

我对 ADC12DJ5200RF 的抽取滤波器有疑问。

【问题】
在查看文档时、我注意到支持的抽取因子为 4、8、16 和 32、不包括抽取因子 2。
如果不是太麻烦、请问是否有具体的原因或背景?
如果你能提供任何澄清、我将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongju:

    该器件设计为最小抽取因子为 4。 我不知道原因的任何其他详细信息或背景。

    谢谢