This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:AINCOM 电平转换器输出

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527288/ads1263-aincom-level-shifter-output

器件型号:ADS1263

工具/软件:

我正在使用 ADS1263 进行设计、希望您能够提供电平转换功能、以便在 AINCOM 引脚上输出 (AVCC - AVSS)/2。 向 POWER 寄存器写入值以启用电平转换偏置电路(位 2 = 1)。 在 AINCOM 引脚上使用 5V 电源时、我预计会看到~2.5V、但我没有看到。 该引脚似乎悬空。 我在做什么?

谢谢、Rachael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rachael Parker、

    VBIAS 行为非常简单、那么您是否确定该命令正确执行? 您是否确认已成功设置其他 寄存器设置、而只是这个特定的位不起作用? 我假设 ADC 已正确供电并且具有外部时钟或 CLKIN 引脚接地、以便使用内部振荡器?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我使用的是 Waveshare AD 帽子、我知道 TI 不支持该帽子。 我编写了代码来读取所有寄存器、这样就可以确认我是否正确写入了寄存器。 我对 REFP 和 REFN 都使用 5V 电源和内部 2.5V 基准。 我尝试了 TDAC 输入、结果是有意义的。 我在输入悬空的情况下收集了 100k 的读取数据、看到了一个以输入为基准的噪声直方图、该直方图以零 Vdiff 为中心。 (下图)  

    基于此、我相信我正在正确阅读和写入、并且芯片正常工作。 我想通过在 AINCOM 与 AIN0 和 AIN1 之间连接两个电阻器来测量电阻器热噪声、因此我启用电平转换偏置 并相应地设置输入多路复用器。 在探测 AINCOM 引脚时、电压不会达到 2.5V。 我断开了 AD 帽上将 AINCOM 短接至 AVSS 的跳线、我正在探测 ADS1263 封装引脚以排除 AD 帽板。 当我探测 REFOUT 封装引脚时、看到的电压为 2.5V。  

    谢谢、Rachael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我的代码中有一个很大的。 AINCOM 现在显示的是 2.5V。 谢谢。