This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:上升和下降时间 RST/ADS8684 PD 信号

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527157/ads8684-rise-and-fall-time-rst-pd-signal

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件:ISOM8110

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要 PD 通过光耦合器控制 RST/RST 引脚。 可以排除不到 100ns 内的快速复位。 我们讨论的是>400ns 的断电、因为光脉冲将在 10us 以上范围内。 话虽如此、RST/RST PD 引脚是否有上升和下降时间要求? 我们能通过光耦合器做到这一点吗?

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lutz:

    我不知道 PD 引脚上有任何 dV/dT 限制。  只要上升时间相对较短(即< 2-3ms)、10us 脉冲应该可以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    对于上升时间、您是指 2-3us 还是指 2-3ms? 这对于 10us 脉冲而言会很长…… 我们的光耦仿真器 ISOM8110 更属于 2us 至 3us 类型、其他光耦合器也是如此。

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lutz:

    我想想一想可能会导致问题的东西、这就是 MS 的来源。