This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:AINx 引脚上的等效电容

Guru**** 2522320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528257/ads7138-q1-equivalent-capacitance-on-ainx-pin

器件型号:ADS7138-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们知道 Csh 会影响我们的 RC 滤波器设计。

除了 Csh、我们想知道 AINx 引脚上的等效电容是多少?

下面的演示展示了在多路复用器甚至多路复用器本身可能产生寄生电容之前。

因此、在设计 AINx 引脚输入滤波器时、我们可能 还需要考虑总寄生电容。

您是否有相关信息可以与我们分享?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您可以假设多路复用器和输入二极管并联在一起产生额外的 3pF 寄生电容。

    此致、
    Joel