This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220:采用内部基准的单端模式下的满量程输入电压是多少?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528418/ads1220-ads1220-what-is-full-scale-input-voltage-in-single-ended-mode-with-internal-reference

器件型号:ADS1220

工具/软件:

您好:

我们使用的是 ADS1220 控制器 内部 2.048V 基准 然后读数 A 单端信号 (例如,AIN0 至 AVSS)。 我想确认的正确解释 满量程输入 又增加了一秒。

我的问题:

  • 在单端模式下、是 ADC 的满量程输入范围 0V 至+2.048V  (单极)或 ±2.048V  例如差分模式?

  • 在该模式下 ADC 是否仍输出所有 24 位、或者由于动态范围减小而有效地“丢失“一位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj V

    ADS1220 满量程范围始终为+/-VREF/gain 或 2*VREF/增益、因为编码方案是双极二进制补码

    测量单端信号意味着您只使用了该范围的一半(0 至 VREF/增益)、所以是的、您将损失一位分辨率。 不过、通过查看 ADS1220 数据表中的噪声、您会发现始终不会获得 24 位分辨率、因此这一点无关紧要

    -布莱恩