This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295EVM:ADC 输出中应该看到什么?

Guru**** 2883710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1530332/ads5295evm-what-should-i-see-at-adc-output

器件型号:ADS5295EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5295

工具/软件:

我正在使用 RIGOL 的 DG832 模型信号发生器输出 20kHz 方波%50 dty 周期信号。 上电压为 1.2V、下电压为 0.6V DC。

我使用 HF-240 SJ 电缆将信号发生器的第一个通道连接到 ADS5295 EVM 的 J7 连接器。

我下载了 Xapp524 文档中的文件并创建了一个 IP。

我想我正在使用此 IP 进行通信。 我在 Vivado 中的 ILA 输出端的示波器上看不到输入信号。

当我通过 ADS5295 GUI 设置“校正图形“时、我会读取所有通道的固定“0xAAA"值“值。

但是、当对输入施加方波信号时、无法看到预期的数字数据集。 下面是我从 Vivado 中的 ILA 读取的数据包。

e2e.ti.com/.../iladata13.xls