This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82 稳定时间

Guru**** 2694635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529622/dac37j82-dac37j82-settling-time

器件型号:DAC37J82

工具/软件:

尊敬的 TI:

DAC37J82 最大采样速率为 1.6Gsps、但 达到 0.1%的输出稳定时间为 10ns、如何理解二者的关系?Ω

举个例子、假设我输出的模拟信号带宽是400MHz、模拟信号是 0 (0x0000) 和满量程电压)去 0xfffff(切换、DAC37J82 可以输出这样的信号吗?稳定时间为 10ns、那么banddwidth是100MHz、 看起来是达不到的、我这样理解对吗?还是DAC37J82 有多级pipeline转换架构、可以达到800MHz的采样带宽。

麻烦帮忙解答一下、谢谢。μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不能清楚地阅读这篇文章,因为这大部分是普通话。 我正在关闭此帖子。

    请打开另一个帖子并使用英语回复。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想问一个有关  DAC37J82 用法的问题。 DAC37J82 最大采样速率为 1.6Gsps、但 0.1%的输出稳定时间为 10ns (100MHz)、因此 我不确定 最大模拟输出带宽是否可以超过 100MHz。

    例如:假设 DAC37J82 输出模拟信号、每个 DAC 阶跃从 0 摆动到满量程、频率为 200MHz、上升/下降时间为 1.25ns、 是否正常?