This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:输入为单端时的输入阻抗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529506/ads1015-input-impedance-when-the-iput-is-single-ended

器件型号:ADS1015

工具/软件:

您好的团队、

当输入为单端输入时、您能告诉输入阻抗吗?

这里是他们的其他条件。 FSR 为 +4.096V、LSB = 2mV、采样速度为 128SPS。

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    对于单端输入、您需要查看共模输入阻抗。 在+/–4.096V 输入范围内、该电压为 6MΩ μ A。

    此致、
    Joel