This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC530A2W:是否上拉 MISO 引脚?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC532A3W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529898/dac530a2w-pull-up-on-miso-pin

器件型号:DAC530A2W
主题:DAC532A3W 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我将 在使用 SPI 协议的超小型电路板上使用 DAC532A3W。 由于 PCB 上没有很多空间、因此我想移除所有不必要的元件。 在读取 DAC 数据表时、我发现引脚 A4 GPIO/SDO (SPI 模式下的 MISO) 必须具有外部上拉电阻器:

由于使用上拉电阻进行 SPI 通信很不寻常、因此如果在 SPI 模式下使用 IC、我会游荡吗?

无论 IT 通信协议如何、此引脚是否为开漏 GPIO?  

此致、

Alberto Perez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    如果要使用 MISO 引脚进行读取、则需要上拉电阻。 该引脚为开漏引脚、在没有上拉电阻的情况下不会切换。 如果您只需要写入、或者 MCU 可以配置为使用内部上拉电阻、则可以省略上拉电阻。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯