This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:关于输出特性的余量

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529403/dac81408-regarding-the-headroom-of-output-characteristics

器件型号:DAC81408

工具/软件:

您好的团队、

关于以下规格的输出电压余量、是否可以正确地理解、如果电流在±10mA 附近、输出电压范围将至少缩小 1V?

如果您要使用全设置的输出电压范围、是否可以理解您需要为输出电压范围提供足够裕度的 Vcc?

此外、余量缩小的输出电压范围仅影响上电压、不会影响分辨率、对吗?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    Sanjay 将审核并提供回复。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    请在下面查看我的回答-  

    >>关于以下规格的输出电压余量、能否正确理解如果电流在±10mA 附近、输出电压范围至少会缩小 1V?  
     [TI]-以某种方式 — 是的,是的。  对于±10mA 负载电流、输出电压 Vo 将为~μ V (VCC - 1V)。 但是、我们测量该规格的方法是将 VCC EPI/EPE 电源设置为|Vo (range)| ±1V、并测量器件规格、即 INL/DNL、VSS 等

    >> 如果您要使用全套输出电压范围、则认为您需要在输出电压范围内输入具有足够裕度的 Vcc 是否正确?
    [TI]-正确。 例如、对于 ±10V 范围、VCC / VSS 应为 ±11V。

    >> 另外、余量缩小的输出电压范围仅影响上电压、不影响分辨率、对吗?
    [TI]-正确

    谢谢、
    Sanjay