This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:FPGA 源代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529643/adc12dj5200rfevm-fpga-source-code

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

工具/软件:

设计需要访问 FPGA 源代码以支持实现数据转换算法的应用。  如何获得用于此目的的 FPGA 源代码?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    请从 TI.com 上下载 JESD IP。

    我们有一个可能适用于您的配置的可用参考 FW 存储库。

    www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    当前 EVM 和 HSDCPro 设置中使用的固件不可用。 这是由我们不再使用的第三方供应商创建的。

    此致、

    Rob