This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:REFIO 电容

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529318/ads8686s-refio-capacitance

器件型号:ADS8686S

工具/软件:

您好:

我要使用 IC 的内部 Vref。 任何人能否请确认我是否需要为 REFIO 引脚使用 10uF 或 0.1uF 去耦电容器? 在布局指南中提到了我需要使用 10uF、但数据表中的其他所有位置都建议使用 0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    最好遵循第 7.3.9 节、其中 10uF 电容器连接到 REFCAP 引脚(引脚 31、32)、0.1uF 电容器连接到 REFIO 到 REFIO_GND(引脚 33、34)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,你救了我的一天。 我就要问同样的问题。