This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:关于输出电压范围

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529406/dac81408-regarding-the-output-voltage-range

器件型号:DAC81408

工具/软件:

您好的团队、

查看数据表 9.3.1.1 后、每个通道的输出电压范围似乎可由寄存器确定。

切换每个通道的输出电压范围(例如,对于不同的通道,输出–10 至 10V、–5 至 5V 和 0 至 40V)时、即使未切换电源电压、电压转换精度是否不受影响?

在这种情况下、我是否应该输入–10V 至 40V 的电源电压以覆盖所有输出电压范围并考虑余量值?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    DAC81408 的所有 8 通道都可以单独针对其自己的电压范围进行编程、不会影响任何通道的精度。 存在通道间串扰 (直流/交流)、仅此适用。  

    由于整个芯片有一个高压电源、所有 8 通道输出缓冲器都是通用的。 这意味着、 所有输出电压范围都需要符合器件的头部/脚部空间规格、以及允许的最大电源电压。 例如、即使器件支持+/–20V 和 0-40V 电压、 -您将同时获得这些输出。 如果您尝试对超出 头部/脚部空间 限制的电压范围进行编程、则输出电压会饱和至电源轨。

    谢谢、
    Sanjay