This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2509285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515856/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、 Shane Aspenwall

我希望您做得好。 我制作了第一个原型、它似乎可以工作、但我有几个与硬件设计相关的问题。


  1. 铁氧体磁珠。 电源转换器输入/输出中是否确实需要铁氧体磁珠? 它也用于参考设计、但在我的技术在线研讨会中、他们建议避免使用它。 您已经做了 PCB 设计审查、那么您的想法是什么?

  2. 是否需要单独的 AVDD 和 DVDD、或者我可以对两者使用相同的电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您与我们联系、为您的项目提供最新信息! 今年年初、我们通过您的 myTI 电子邮件地址进行了离线沟通。  该电子邮件似乎不再有效。

    如果您对 AVDD 和 DVDD 使用同一个直流电源、我建议在两者之间使用铁氧体、并且任一侧都有足够的旁路电容器。 数字电源将看到更多的动态电流负载、从而产生电压瞬变、这些瞬变可能耦合到模拟信号路径中并为测量增加噪声。 否则、如果两个电源是单独生成的、则可以避免使用铁氧体。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Andrews
    因为我们都使用单电源、所以我会保留它。

    您是否有任何其他建议考虑之前的设计审查?
    此外、我们应该执行的任何特定测试都能确保一切顺利。 我们还必须通过 EMI 测试、所以任何其他建议都可以帮助我们改进该测试。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali — 我建议使用额外的 LDO 来使用 3V DC/DC 转换器、从而将 AVDD 电源降低至 2.5V。 否则、AVDD-AVSS 差值会超过 ADS1298 的建议运行条件。

    您是否使用 3V 作为 I/O 电压电平? 如果您需要 3V I/O、那么我会进一步提升 DC/DC 输出、并遵循两个单独的 LDO:一个用于 2.5V AVDD、另一个用于 3V DVDD。 否则、您可以使用另一个 LDO 跟随 AVDD、并进一步降低 I/O 电源电压、例如 1.8V。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将电压降至 2.5V。 我用私信向您发送了原理图以供进一步审查。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ali。 我快速查看了原理图、找到了添加的 LDO。 下一个问题是、由于 ADS1298 由 VCC_3V3 供电、因此您的 MCU 是否可以支持来自 ADS1298 的 2.5V I/O 电平。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Andrews
    如果您询问逻辑电平电压、那么这些就是 MCU 的规格。 如果我误解了、请告诉我。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是逻辑电平。 MCU 等器件 发生正转换 级别如下:

    • 逻辑高电平:0.75*3.3V = 2.475V (min)
    • 逻辑低电平:0.25*3.3V = 825mV (max)

    比较逻辑器件 输出 增益和增益等级:

    • 逻辑高电平:0.9*2.5V = 2.25V (min)
    • 逻辑低电平:0.1*2.5V =  250mV (max)

    ADS1299 高电平输出电压不能保证高于 MCU 高电平输入电压的最低要求。 最好将 ADS1299 DVDD 连接到 MCU 使用的同一 VDD 电源、以确保数据正确传输。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan Andrews
    我将使用这些建议更新原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Andrews
    我完成了第二个版本的设计。 我需要再次对此版本进行布局审查。 您能帮我解决这个问题吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ali — 您能通过电子邮件将其发送给我吗? 我将在下周离线查看并分享反馈。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan Andrews
    是否有任何关于审核的更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali — 我已回复您的电子邮件。

    此致、

    Ryan