This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:REF4061 + ADS127L11 + THS4551 解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L11, REF60, REF54, REF70, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1528809/ads127l11-ref4061-ads127l11-ths4551-solution

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:REF6041THS4551REF54REF70、THP210

工具/软件:

尊敬的团队:

客户选择在 1MSPS 条件下的 REF4061 + ADS127L11 + THS4551 解决方案。 他严格遵循了 TI 的建议、但想详细了解 TI 为何选择 REF6041 和 THS4551。 有更深刻的原因吗? 谢谢。

  • REF6041、输出阻抗缓冲器?
  • THS4551、容性负载匹配?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    REF60:

    此参考系列具有高速缓冲器、当启用或禁用 ADS127L11 REFP 缓冲器时非常适合。  我在许多其他 ADC 上使用了此参考设计且效果良好、这就是我选择此特定基准的主要原因。  但是、启用内部 REFP 缓冲器后、我已经测试了 REF54 和 REF70 系列、并获得了非常好的性能。  总之、ADS127L11 可使用一个具有至少 4mA 驱动电流的良好低噪声基准。

    THS4551:

    EVM 上使用 THS4551 的主要原因是宽输入共模范围、从而允许放大器在使用单个 5V 电源时支持多种输入配置。  THS4551 还提供出色的交流性能和体面的低频直流性能、支持广泛的用户应用。  

    如果您计划在直流附近以极低的数据速率运行、则 THP210 是更好的选择、因为它具有更低的低频噪声。  我们有一个介绍 THP210+ADS127L11 配置的应用手册。  大多数具有 10MHz 或更高带宽的放大器可用于驱动 ADS127L11 输入。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sboa546

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用