This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529126/ads124s08evm-ads124s08

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S06ADS124S08

工具/软件:

你好..

我是否可以将 ADS124S06 硬件与具有 SPI 接口的 ADS124S08EVM 连接

我使用的是 ADS124S08EVM、它能够与自己的 ADC 硬件正常工作。  我 通过具有 START、DRDY 和 RESET 信号的 SPI 线路通过隔离 ADS124S08(板载 ADC)将外部 ADS124S06 硬件连接到同一 EVM。 我能够检测到 ADC 硬件(显示检测到 ADS124S08)、但无法读取数据、并且没有 指示与 LED (D3) 的通信闪烁。

实际上、我们想在我们的设计中使用 ADS124S06、而我们设计了它。 为了验证 ADC、我们订购了 ADS124S08EVM。  

我们急切地等待着答复。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen Namani:

    是否有稳定的电源和接地连接?

    您能提供原理图吗?

    您是否检查了与逻辑分析仪的通信、以确保其适用于您的电路板?

    是否在电路板上使用 ADS124S08 GUI? 您在电路板上使用的是 ADS124S06、而不是 ADS124S08?

    如何将 EVM 上的 ADC 与通信信号隔离?

    你提供的图像很小,有点粗糙,你有什么更高的分辨率?

    -布莱恩