This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:环境温度消除了红色和 IR 数据、从 SPI 回读返回零。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521509/afe4490-ambient-canceled-red-and-ir-data-returning-zero-from-spi-readback

部件号:AFE4490

工具/软件:

在 AFE 运行大约 20 分钟后、对于环境消除后的红色和红外数据、SPI 回读将返回零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    您是如何配置该器件的? 此外、AFE4490 如何连接外部电路? (您是否愿意提供原理图?)

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    由于没有响应、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Payton