This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS804:AD9221 备用(并行输出)

Guru**** 2693415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527660/ads804-ad9221-alternative-parallel-output

器件型号:ADS804

工具/软件:

您好、

我们目前正在为我们的一个客户寻找 Analog Devices AD9221(12 位、1.5MSPS,并行输出)的 TI 替代产品。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9221_9223_9220.pdf

在功能方面、ADS804 似乎是最匹配的。

然而、我们感到关切的是:

  • 它是一种传统器件、而且

  • 价格似乎比较高。

请告知:

  1. 是否有任何具有类似规格(12 位、~1MSPS、并行输出、1 通道)的新 TI ADC?

  2. 如果不是、那么仍然建议在新设计中使用 ADS804 吗?

感谢您的支持。
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

     ADS7047 是我们的最新替代产品。 这是一款 12 位单通道差分输入器件、但具有 SPI 接口。 如果需要并联、我们确实有 ADS7882、 该器件版本稍旧、但可满足规格要求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Josh