This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282EVM:请求用于 ADS5282 FPGA 集成的 HDL 代码

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525760/ads5282evm-request-for-hdl-code-for-ads5282-fpga-integration

器件型号:ADS5282EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5282

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 ADS5282 ADC、并希望将其与 FPGA 集成。 为了帮助推进开发工作、我恳请索取演示将 ADS5282 与 FPGA 连接的任何可用 VHDL 或 Verilog 代码。

如果您有任何相关的设计文档、应用手册或参考设计、敬请分享。 如果有此类材料的下载链接、将会非常有帮助。

您提供的代码和文档是否支持此集成? 请向我发送任何相关资源、以便我可以评估后续步骤并继续进行操作。

提前感谢您的支持。

 

此致、
Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balu:

    遗憾的是、这还未提供、所有固件都是由我们不再使用的第三方供应商开发的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    我看到了 TI E2E 支持论坛上的相关链接、其中有 ADS5282 的用户共享固件和针对 Spartan-6 器件的 FMC ADC 适配器

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/47555/ads5282-along-with-fmc-adc-adapter-in-spartan-6-device

    与 ADS5282 连接  

    此致
    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    目前我们正在将 ADS8282 ADC 与 ZCU102 板连接。 ADC 的时钟频率为 40MHz 、我们将 向其中一个 ADC 通道施加 10MHz 输入信号。

    但是、在 FPGA 中执行 FFT 后、我们观察到 ILA 中有多个杂散峰值。 尽管我们当前仅使用一个通道进行测试、但这些杂散不是预期的、并且出现在主音旁边。

    由于我们计划在工程中使用该 ADC、因此我们担心这些杂散信号。 您能指导我们如何解决此问题吗?

    我们非常感谢您对如何进一步开展工作的建议。

    此致、
    Balu