This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18EVM:LVDS 16x 串行数据速率数据恢复

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526808/afe58jd18evm-lvds-16x-serial-data-rate-data-recovery

部件号:AFE58JD18EVM

工具/软件:

我将把 AFE 与 Xilinx 评估板连接起来。  我将 AFE58JD18EVM 与 LVDS 1X 时钟速率和 16X 串行数据速率配合使用。  我正在 LSB 优先模式下使用数据、并成功恢复了帧时钟 X“ff00",“,并、并使用了 AFE 中的许多不同测试模式、但它们并不总是显示在同一位置。  对于一个特定的模式,他们做,但根据模式它没有。  16 倍串行数据速率没有时序图、但我假设在 LSB 第一模式下、我接收位 o 将与恢复的帧时钟的第一个“1"一同“一同到达、而位 15 将与帧时钟的最后一个“0"一起“一起到达。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 您能否分享您何时获得正确数据以及何时获得不正确的数据? 在这种情况下,您也可以分享不正确的数据和预期的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认上述信息。  它使另一个未知的事情.. 已知。  我在修复多个转录错误(SERDES 的位顺序和 10G 的字节序)后终于弄清楚了。  请注意其他故障排除方法。 使用所有测试模式。  一个令人困惑的事情是、使用 DEMOD 时的斜坡模式与不使用 DEMOD 时的斜坡模式大不相同(我不使用它)。  不知何故、我在数据表中一直在寻找 DEMOD 的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEMOD 斜坡模式包括通道 ID、也包括 MSB 位。 这是正常斜坡和 DEMOD 斜坡之间的差值。